COMPROMISO DE PROGRESO SOSTENIBLE

Camozzi tiene como objetivo asegurar la calidad de vida mediante la mejora continua del desempeño ambiental, económico, social y ético.

Una economía sostenible es uno en que nuestros recursos no se utilizan hasta más rápido que la naturaleza les renueva y beneficios se distribuyan equitativamente. Rentabilidad es producto de la pujante ecosistemas y las comunidades.

El concepto de sostenibilidad se ha convertido en unos de los principales impulsores de una nueva generación de productos y procesos de negocios y representa una plataforma de innovaciones potentes y emergentes.

Sostenibilidad ambiental pretende utilizar como pocos materiales y energía posible en la producción de nuestros productos y mantener al mínimo posible las emisiones. Al mismo tiempo, nuestros productos pueden ayudar a nuestros clientes ahorrar recursos y ahorrar energía. Un proceso sostenible ambiental compara los ciclos de vida totales de los productos o procesos de "cuna a la tumba" de fabricación y incluye el análisis del impacto ambiental de los productos.
Responsabilidad social corporativa es un factor clave de éxito para lograr un progreso sostenible. La responsabilidad social es que las empresas de manera administran sus negocios para producir un impacto global positivo en la sociedad por siguiente claramente definidos
Normas éticas y sociales.

Ecoefficiency - sustainable Drivers
    Protección del clima Tecnologías del futuro
    Producción de energía renovable Mecatrónica / Miniaturización
    Uso eficiente de la energía Sistemas integrados
    Ciclo del producto de cero KM Materiales alternativos

     

    El progreso sostenible con la protección del clima administrar el cambio climático que se convierte en un factor de éxito importante para el futuro. La huella de carbono durante el ciclo de vida del producto hace la diferencia para lograr una posición de mercado altamente competitivo.
    Tenemos energía producción con sol, que una gran parte de la energía necesaria en nuestra planta de producción principal está cubierta por un sistema de energía fotovoltaica de arte.

    Integración vertical filosofía que producimos nuestros productos en una producción integrada muy vertical combinado con proveedores locales garantizar formas de transporte corto.
     

    Progreso sostenible mediante la innovación
    El progreso sostenible con la protección del clima administrar el cambio climático que se convierte en un factor de éxito importante para el futuro.

    Ejemplos de actividades de i+d:

    • Micro electroválvula de K8
    • Regulador de presión proporcional micro K8P
    • F peso ligero serie: Isla de válvula muy compacta
    • Válvulas de control de flujo proporcional de serie LR

    Eficiencia energética: hoy el ahorro de 30% ya está disponibles gracias a una combinación de:

    • Componentes eficientes y las instalaciones del sistema
    • Uso optimizado mediante la automatización
    • Monitoreo y mantenimiento