Iniziative sponsorizzate - Eventi sportivi

Camozzi è lieta di condurvi allo scoperta di alcune delle tante iniziative da lei sponsorizzate nella speranza che possiate condividerne l'entusiasmo e le finalità . Siamo orgogliosi di legare il nostro nome e la nostra immagine ad eventi a spiccato sfondo sociale e sportivo, dato che consideriamo lo sport soprattutto un'occasione di incontro e crescita personale.






CAMPIONATI ITALIANI INDOOR
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR - TENNIS SU SEDIA A ROTELLE
Dal 30 Marzo al 3 aprile 2011.
Via Kennedy - Palazzolo sull'Oglio (BS).
Tel. 340-6529337.
Internet: www.vavassoritennis.it
Comunicato Stampa


ACTIVE SPORT
ACTIVE SPORT
Active Sport si propone di divulgare un modello di vita ATTIVA per le persone diversamente abili. A tal fine intende lavorare per rendere accessibile e diffondere al massimo lo sport per le persone diversamente abili. Lo sport è un mezzo indispensabile per il reintegro psicofisico di una persona diversamente abile. Attraverso la pratica sportiva tutti riescono a recuperare autostima, sicurezza e forza d'animo. L'associazione intende offrire il valore della "diversità", un modello di vita positivo che sia di esempio alle persone diversamente abili e soprattutto alle persone “normali”.


ICARO Sport disabili
ICARO Sport disabili
ICARO è un'Associazione di Volontariato, senza fini di lucro, che coinvolge, rappresenta e raggruppa disabili.
ICARO nasce dall'idea di alcuni atleti disabili che da molti anni praticano vari sport, anche a livello agonistico in diverse discipline come: Tennis su sedia a rotelle - Handbike - Basket in carrozzina - Nuoto - Canoa - Tiro con l'arco - Sci e Golf.
Camozzi è lieta di affiancare il proprio logo nel settore basket dell'associazione.


Gianni Morbidelli
Gianni Morbidelli web site
Nasce a Pesaro il 13 gennaio 1968 ed inizia a gareggiare in karting a 12 anni. Corre per sei stagioni ottenendo risultati significativi sia a livello nazionale che internazionale. Nel 1982 è Vice-campione del Mondo Junior con la squadra italiana.
Ottiene un 4° posto individuale nel Mondiale del 1984. Nel 1985 vince la EUR-AM Cup a Las Vegas e nel G. P. di Monaco; mentre nel Campionato Asiatico in Hong Kong ottiene un prestigioso 3° posto.
Dal 1997 Camozzi sostiene Gianni Morbidelli nella sua carriera e nei suoi successi.


Fabio Triboli
Fabio Triboli
Fabio Triboli è un grande atleta della nazionale ciclismo per disabili che gareggia per il Bike Team Mandello da diversi anni.
Conta ben 11 campionati italiani al suo attivo e numerose vittorie in diverse prestigiose competizioni internazionali.
Ultimo ragguardevole risultato, la medaglia d'oro nella corsa su strada e le due medaglie di bronzo vinte alle paraolimpiadi di Pechino lo scorso settembre 2008.


For H
For H
La FOR H s.r.l. (For Handicap) è una società che segue l'organizzazione, la promozione, la sponsorizzazione di manifestazioni ed eventi di carattere sportivo, culturale e sociale sia in conto proprio che per conto di terzi ed in modo particolare, ma non esclusivo, a favore di soggetti svantaggiati. Si occupa inoltre della promozione di progetti formativi per ragazzi bambini non vedenti "Gioco Atletica". Collabora con il Gruppo sportivo G.S.Brixia non vedenti al fine di promuovere lo sport dei soggetti diversamente abili.


Homerus
Homerus
Sono oramai più di 5 anni che Alessandro Gaoso, ideatore del Progetto Homerus, avvicina i non vedenti al mondo della vela insegnando loro a navigare autonomamente.
Oggi circa 62 allievi partecipano a manifestazioni tenute in tutto il mondo, dando prova della loro prodezza e delle loro capacità atletiche. La tenacia ed il coraggio che il fondatore è riuscito a trasmettere ai propri sportivi li ha condotti fino a Sidney in occasione del 5° Congresso Scientifico Paraolimpiadi. Camozzi s.p.a., colpita dalla grande sensibilità e utilità di questo progetto, appoggia l'intera iniziativa da lungo tempo.


Tennis su sedia a rotelle
Tennis su sedia a rotelle
Il tennis su sedia a rotelle rappresenta per la nostra società un impegno particolare con un reale coinvolgimento personale. Il contatto e la conoscenza con gli atleti ci fanno condividere la loro grande tenacia, la forza di volontà e la loro fantasia che sono l’essenza stessa di quanto dovrebbe fare ognuno di noi nella propria quotidianità. Grazie alla loro forza e passione per lo sport, sono in grado di superare se stessi con prestazioni che vanno al di là di qualunque aspettativa durante ogni incontro. Essere spettatore di questa disciplina sportiva è un’esperienza che non ha uguali; è una competizione dinamica, eccitante e imprevedibile ma che può anche diventare di grande ispirazione. L’alto contenuto tecnico sportivo dei tornei internazionali quali il Doubles Masters, diviene un’occasione per apprezzare qualità e valori delle singole squadre provenienti da tutto il mondo. La Camozzi è orgogliosa di poter promuovere questa disciplina sportiva.